This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/ADS1262:SPICE模型

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, ADS1262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/640725/tina-spice-ads1262-spice-model

部件号:ADS1262
主题中讨论的其他部件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI或Spice模型

大家好。

让我来问一下。ADS1262 TINA-TI Spice模型是否存在?

我想模拟系统,但我没有找到此广告的任何模型。

谢谢  

Balazs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Balazs,


    很抱歉,我们不为ADS1262提供SPICE类型的模型。 事实上,我不知道我们的精密ADC使用了哪些香料模型。

    我们拥有的唯一工具是IBIS模型。 请注意,这不是ADC行为模型。 这些仅用于输入和输出引脚,用于建模引脚的输入电阻,电容,电感和结构。 这些型号通常用于检查数字针脚的信号完整性。

    IBIS模型可在ADS1262工具和软件文件夹(以及可能有助于您进行设计的ADS1262计算器)中找到。 您可以在以下链接中找到该文件夹:



    有关IBIS及其用法的详细信息,请参阅以下应用说明:



    吴若瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Joseph:

    感谢您的重播和帮助。