This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:ADS1298

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/640759/ads1298-ads1298

部件号:ADS1298

您好,

我正在使用模数转换器芯片ADS1298来记录弱生物信号。 我想在ADS1298芯片之前引入一个仪表放大器芯片,以便为我的系统实现更好的输入参考噪声。

我的ADS1298芯片电源是:VREFP=+2.5V, VREFN=-2.5V和DVDD=+3.3V。

我的问题是,在ADS1298芯片之前,我要介绍的仪表放大器是否必须与ADS1298芯片具有相同的电源(+-2.5V)。

换句话说,您是否认为在 ADS1298之前引入具有+-5V电源的仪表放大器会对 ADS1298 转换器的功能造成任何问题?

提前感谢您的参与,

Konstantinos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Konstantinos,

    我唯一担心的是,如果您为INA提供+/-5V电源,而INA由+/-2.5V供电,则会发生什么情况。 然后,您将为使用2.5V电源的ADS1298输入提供近5V电压,这可能会使器件过驱动并造成永久性损坏。 如果您可以通过相同的+/-2.5V为INA供电,那将是非常好的! 如果不能,则应考虑将ADS1298输入的功率限制为小于10mA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom,您好!

    非常感谢您的及时回复!

    我完全理解您的顾虑。

    但是,由于ADS1298是一种AFE芯片,其PGA先于实际ADC部件,因此我预计这些PGA将在输入电压变为+/- 5V时进行剪辑,并保护实际ADC部件(随+/-2.5V提供)。

    我是正确的,还是遗漏了什么?

    再次感谢您的帮助,

    Konstantinos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Konstantinos,

    内部PGA也由与ADC相同的+/-2.5V电源轨供电。 现在,只需将ADS1298视为具有+/-2.5V电源的块盒即可。 如果您将输入驱动至+/-5V而不限制电源,则会有损坏设备的风险。 请注意模拟输入电压的'绝对最大额定值'(表7.1 ,第12页)。 电源导轨上的限制为+/- 300 mV,或者在由+/- 2.5V电源供电时,限制为+/- 2.8 V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom,您好!

    感谢您的回复。

    现在一切都很清楚。

    此致,
    Konstantinos