This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4129:使ADC在构建的测试模式中进行源时遇到问题

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS4129

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/640813/ads4129-trouble-getting-the-adc-to-source-in-built-test-patterns

部件号:ADS4129

您好,

目前,我在获取ADS4129 ADC以获取任何内置测试模式时遇到一些问题。 例如,我首先用地址0x25将数据0x02编程到寄存器,以便使ADC输出数据表中提到的所有1的模式。 但输出位仍显示为在正常操作中切换,而不是保持所有1。

为了排除任何与SPI编程计时相关的问题等,我也通过OVR-SDOUT引脚进行了回读,来自0x25寻址reg的回读数据似乎与写入的数据(即0x02)相匹配。 请查找我遵循的序列的附加快照,其中:

  1. 我首先用地址0x25将数据0x02编程到寄存器
  2. 然后将数据0x02编程到地址为0x00的寄存器,以启用SDOUT回读,
  3. 最后 ,将伪数据0x05编程到地址为0x25的寄存器中,以便再次读取它,在这种情况下,我似乎观察到SDOUT上的预期值。

在附加图中,蓝色轨迹是SDIN,黄色轨迹是SCLK信号,绿色轨迹是SDOUT信号。

我认为SDOUT与写入值匹配意味着编程正确吗? 请您评论一下这里可能会出现什么问题吗? 我需要获取测试模式来源,以便开始修复FPGA捕获计时的工作

谢谢!

Anoop

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    想要更正我的原始帖子中的拼写错误:
    然后将数据"0x01"编程到地址为0x00的寄存器,以启用SDOUT回读
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Anoop

    您还需要设置另一个位才能输出测试模式。

    寄存器42h位3 "DIS low latency (DIS低延迟)"也必须设置为1,以启用包括测试模式在内的数字功能。

    有关更多详细信息,请参阅注册地址42h的说明。

    此致,

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jim:

    非常感谢您的超快回复,我想我在浏览数据表中的设置时可能会错过它,抱歉。 现在它确实按预期来源测试图案