Other Parts Discussed in Thread: ADS4129
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADS4129 您好,
目前,我在获取ADS4129 ADC以获取任何内置测试模式时遇到一些问题。 例如,我首先用地址0x25将数据0x02编程到寄存器,以便使ADC输出数据表中提到的所有1的模式。 但输出位仍显示为在正常操作中切换,而不是保持所有1。
为了排除任何与SPI编程计时相关的问题等,我也通过OVR-SDOUT引脚进行了回读,来自0x25寻址reg的回读数据似乎与写入的数据(即0x02)相匹配。 请查找我遵循的序列的附加快照,其中:
- 我首先用地址0x25将数据0x02编程到寄存器
- 然后将数据0x02编程到地址为0x00的寄存器,以启用SDOUT回读,
- 最后 ,将伪数据0x05编程到地址为0x25的寄存器中,以便再次读取它,在这种情况下,我似乎观察到SDOUT上的预期值。
在附加图中,蓝色轨迹是SDIN,黄色轨迹是SCLK信号,绿色轨迹是SDOUT信号。
我认为SDOUT与写入值匹配意味着编程正确吗? 请您评论一下这里可能会出现什么问题吗? 我需要获取测试模式来源,以便开始修复FPGA捕获计时的工作
谢谢!
Anoop