This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA308:用作MSP430的 Σ-Δ ADC的信号调节器

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/639647/pga308-as-signal-conditioner-for-sigma-delta-adc-of-msp430

部件号:PGA308

我想使用PGA308作为MSP430F(G)4250的 Σ-Δ ADC的信号调节器。 传感器应是测量压力的桥梁,并应在两个方向工作。 测量电桥的激励电压应为5V,PGA308的电源也应为5V。 我认为最好也将PGA308的参考电压设置为5V,以获得适当的粗偏置补偿。 PGA308输出信号的A/D转换将由MSP430的16位sigma delta转换器完成,该器具有3.6V的电源。 要测量正负压力值,我必须使用MSP430 (1.8V)电源电压一半的虚拟接地,并且我必须将PGA308的零电压转换为该电压。 不幸的是,PGA308没有用于这样一个虚拟接地的输入引脚,它的输出放大器似乎也与GND有关,而不是与Vref/2或零DAC电压有关。 是否有人知道如何使用此桥接放大器测量正负信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Uwe:
    在PGA308校准后,应该可以使用PGA308中的粗/细偏移寄存器来设置这个1.8V偏移。 您可以调整PGA增益以适应传感器的预期电压摆动,然后使用偏移寄存器设置1.8V偏移。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alex:

    感谢您的快速回答。 这也是我所怀疑的,前端放大器后面的每一次增益变化都会使我的1.8V偏移量变远。 但是,应该可以在前端PGA更改增益,而无需偏移。 只有粗略偏移校准的剩余传感器偏移量才会导致相应的换档。 我对吗?
    在操作过程中更改增益可能是我们应用程序的一项要求,以便在低压范围内获得更好的分辨率。

    此致,
    Uwe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Uwe:

    更改增益也会更改您的编程偏移,因为在PGA之前将粗糙和精细偏移DAC相加。

    如果您只需要少量的量程(<=7),并且预期在出厂时校准一次,则可以将每个量程所需的偏移+增益设置存储在PGA308 OTP存储器的不同内存组中。 遗憾的是,这只能编程一次,因此将在工厂进行烘焙。 另一种选择是包括一个小型I2C EEPROM,以存储所配置范围的偏移+增益数据,如果需要重新校准,这将允许您调整这些数据。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alex:

    使用多个OTP库进行不同增益设置的好主意!
    我想我们可以处理这个问题。 谢谢!

    此致,
    Uwe