请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:PGA308 我想使用PGA308作为MSP430F(G)4250的 Σ-Δ ADC的信号调节器。 传感器应是测量压力的桥梁,并应在两个方向工作。 测量电桥的激励电压应为5V,PGA308的电源也应为5V。 我认为最好也将PGA308的参考电压设置为5V,以获得适当的粗偏置补偿。 PGA308输出信号的A/D转换将由MSP430的16位sigma delta转换器完成,该器具有3.6V的电源。 要测量正负压力值,我必须使用MSP430 (1.8V)电源电压一半的虚拟接地,并且我必须将PGA308的零电压转换为该电压。 不幸的是,PGA308没有用于这样一个虚拟接地的输入引脚,它的输出放大器似乎也与GND有关,而不是与Vref/2或零DAC电压有关。 是否有人知道如何使用此桥接放大器测量正负信号?