This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7142:不同模式的ADC读数不一致。

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/639616/ads7142-inconsistent-adc-readings-across-modes

部件号:ADS7142

我刚刚收到了BOOSTXL-ADS7142评估平台,并注意到在自主模式和i2c模式下运行时,ADC读数不同。

例如: 在I2C模式下对CH0应用2V输入,可获得 2525的ADC读数,但当切换到自主模式时,ADC值为2458 -差值约为50mV。

有没有解释为何会出现这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    连接到ADS7142 ADC的传感器是否具有最低输出电流要求。 (例如,我有一个仅输出100uA的温度传感器-这是否足够?)
    ADS7142的输入阻抗是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在进一步调查/读取时,i2c模式和自主模式之间的采样率差异可能对ADC读数产生相当大的影响。 我使用低功率振荡器降低了自主模式下的采样速率,在i2c模式和自主模式之间切换时,读数变得更加相似。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dean:

    很高兴听到您能够找到解决方案。 如果您有任何其他问题,请告知我们。

    编辑:我们已将模拟输入电流与nCLK的对比图表添加到数据表中,这可能是问题的根源。