请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADS1299EEGFE-PDK 在“线程: ADS1299”中讨论的其他部件
你(们)好
在数据表中,偏置驱动反馈电容器和电阻器的典型值为1,5nF nad 1MOhm。 但它们在ADS1299EEGFE-PDK中被选作392kOhm和10nF。
我计算了两者的增益和临界值。
对于1Mohm和1,5nF:106 Hz FC和~66增益(50Hz时)
对于392kOhm和10nF:40 Hz FC和~18增益(50Hz时)
为什么在ADS1299EEGFE-PDK中使用392kOhm和10nF? 1Mohm和1,5nF不是更好的解决方案吗?
我在50 Hz时测量非常高的干扰。 (10mVpp)。 R和C值可能是问题的根源吗?