This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8574:精度错误

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/638821/dac8574-accuracy-error

部件号:DAC8574
主题: TM4C123中讨论的其他部件

你好朋友

我正在为我的项目使用dac8574,我有一个控制器tm4c123,控制器和DAC已使用i2c DAC的Vref连接为5V,Vdd也是5V,IO Vdd是3.3 ,我不使用LDAC

Vrefl已接地,我正在使用4个通道。

我的问题是当我不在我的I2C线路上发送任何东西,然后在通道的输出电压端,我得到了0.0022v的偏移量,当我在I2C线路上发送一些电压值时,输出电压不是很精确,而是输入电压 给出时,它较小,误差为0.0018v,并且随着输入电压的增加而增加。

在我的I2C上发送之前,他们是否应该进行任何额外的计算

请回复

此致

哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Harish,

    LDAC引脚的状态是什么? 它是否接地? 您要向DAC发送什么命令字节? 您是否已确认设备正在使用示波器或逻辑分析仪正确接收I2C帧?

    这也有助于分享您的原理图。

    谢谢!
    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复Paul

    我已将引脚LDAC接地,并且在控制器中使用I2C作为脉冲模式。 我已将从属地址配置为0x4c,并且自从我将我的值发送到所有四个通道后,控制字节分别配置为0x10,0x12,0x14,0x16 (用于CH1,CH2,ch3和CH4以及MSB和lsb数据值)。

    设备正在正确接收I2C帧。 下面是DAC部分。

    此致

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Harish,

    我想我误解了你的问题。  我认为您正在获得输出范围的几乎正确值,但您正在尝试了解输出中的错误?

    当您关闭并重新打开设备电源时,输出应处于零代码,这将出现零代码/标度错误,这通常与偏移错误不同,因为DAC接近最低电势电源(GND)时,输出上有'余量'限制。  一旦输出远离电源限制,偏移错误就会成为一个因素。  此外,所有DAC都有增益错误,该错误将随输出值而扩展。  我的同事在 Precision DAC Learning Center (Precision DAC学习中心 )中有一段很棒的视频,介绍了您看到的DAC错误。   

    在大约2:30的视频中,他描述了FSE,OSE和GE之间的差异。  此外,DAC8574数据表中还有一节描述如何补偿输出错误,称为“DAC错误的初始校正”。   

    如果您的问题得到了解答,请告诉我。

    谢谢!

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Paul,他真的很乐于助人,我没想到他们有这么多的技术支持。 我看到了您的视频,这非常有用,我尝试根据该数据表调整DAC错误, 实际上,我在所有通道中都得到了四个不同的值,差值为0.02v粗略,例如,我希望通过DAC输出获得1伏电压,然后在通道1中,它是1.012v,chnl2中,它是0.9978 ,在chnl 3中,它是1.0067 ,在chnl 4中,它是1.018v 我感到困惑的是,我是否要为所有不同的chnl调整该DAC错误公式?

    此致
    哈里什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Harish,

    我很高兴视频帮助了我! 每个通道都有自己的电阻梯和缓冲器,因此它们将具有独立的增益和偏移误差。 所有通道的GE可能都相似,因为共享参考电压中的错误看起来像输出中的增益错误。 您应单独对所有通道实施数字校准。 设备数据表中的DAC错误的数字校正部分应能让您对此有所了解。

    如果您对此有更多疑问,请告诉我。
    保罗