主题: TM4C123中讨论的其他部件
你好朋友
我正在为我的项目使用dac8574,我有一个控制器tm4c123,控制器和DAC已使用i2c DAC的Vref连接为5V,Vdd也是5V,IO Vdd是3.3 ,我不使用LDAC
Vrefl已接地,我正在使用4个通道。
我的问题是当我不在我的I2C线路上发送任何东西,然后在通道的输出电压端,我得到了0.0022v的偏移量,当我在I2C线路上发送一些电压值时,输出电压不是很精确,而是输入电压 给出时,它较小,误差为0.0018v,并且随着输入电压的增加而增加。
在我的I2C上发送之前,他们是否应该进行任何额外的计算
请回复
此致
哈里什