This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J84:具有LC滤波器设计的DAC输出?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38J84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/639112/dac38j84-dac-output-with-lc-filter-design

部件号:DAC38J84

我正在使用DAC38j84生成Fo=800MHz,BW=100MHz芯片信号,变压器ADTL2-18可输出信号结束的波形。

需要使用LC滤波器来过滤镜像,我的问题是:

我应该在变压器之前使用差分LC滤波器,还是在ADTL2-18之后使用信号端LC滤波器?在实际应用中,这更好?为什么?

期待您的回复

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只要保持适当的源阻抗和负载阻抗,这两种方法都是可行的。 我认为通过变压器的50欧姆单端方法最简单。 这种方法还消除了任何差动振幅和相位不平衡问题。

    --RJH