This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5682Z:在采样速率高于250MSPS时运行DAC5682Z时出现问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC5682Z

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/636624/dac5682z-problem-with-running-dac5682z-at-sampling-rates-higher-than-250msps

部件号:DAC5682Z
主题中讨论的其他部件:CDCE7.201万

您好,

 我们在FMC上有DAC5682Z DAC,它连接到Virtex 6 FPGA和CDCE7.201万,用于输入时钟。 几年来,我一直使用它来生成波形,没有任何问题。 但是当我尝试更高的采样率时,我得到了一些奇怪的结果。 我在500MSPS和1GSPS下进行了测试,我观察到以下内容:

主时钟(MHz)

数据时钟(MHz) 数据波形*(MHz) DAC输出(MHz) 预期DAC输出(MHz)
250 125. 125. 125. 125.
500 250 250 125. 250
500 250 125. 62.5 125.
1000 500 500 166.667 500



*数据波形是交替的极端。

我已根据数据表中的表7.7 关闭了插值筛选器和PLL及AM设置DLL的配置10。 我还会在每125m个周期后发送相应的同步事件,

我想我错过了一些非常小的东西,这些东西导致了2和3这两个奇怪的因素,如果能帮助解决这个问题,我将不胜感激。

提前感谢。

此致,
Arpit。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Arpit:

    我正在研究您的问题。 我会尽快回复您。 同时,您能否将您看到的所有结果的输出图发送给我。

    此致,
    Neeraj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj您好

    下面是我尝试的一些频率组合:

     

    CLK - 1000 MHz  DCLK - 500 MHz    数据- 500 MHz    输出- 166.667 MHz


     

     


    CLK - 1000 MHz  DCLK - 500 MHz    数据- 250 MHz    输出- 83.333 MHz


     

     


    CLK - 500 MHz  DCLK - 250 MHz    数据- 250 MHz    输出- 125 MHz

     

     

     


    CLK - 500 MHz  DCLK - 250 MHz    数据- 125 MHz    输出- 62.5 MHz

     

     

     


    CLK - 250 MHz  DCLK - 125 MHz    数据- 125 MHz    输出- 125 MHz

     

     

    此致,
    Arpit。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Arpit:

    能否指定您使用DAC的模式?

    DAC5682z数据表中的表8指定了可用的操作模式。

    此外 ,当您更改DCLKP/N频率时,您还必须根据下表更新DLL设置。

    此致,
    Neeraj Gill