请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DAC38RF80 主题中讨论的其他部件:DAC38RF82, ADC32RF45
您好,
我正在尝试在双绞线Cat6a上设计一条高借方传输线路。 我希望在最佳情况下以6.5Gb/s的速率传输数据(可能会降低到3.2Gb/s)。 双绞线测量值小于10米(我还不知道电缆切断频率,但我假设它至少为500MHz)。
我看到ADSL (在第一个版本中)使用了CAP调制(无轴承振幅和相位调制),这是QAM的一种变体。 理论上,使用这种调制可以在500MHz带宽信道上获得非常大的传输数据速率。
CAP使用FIR滤波器(根平方余弦滤波器),该滤波器必须以DAC和ADC采样速率运行(此处约为5Gsps)。 因为我使用的FPGA限制为200-300MHz,所以我必须将这些滤波器外部化。 我发现多个DAC提供了使用内置窦性滤波器的可能性(例如:DAC38RF8x)
我的问题:
ADC是否也提供使用窦性滤波器的可能性(我只能看到DDC和低通滤波器)?
您是否已经看到或处理了存在此类问题的应用程序?
此致,
JNV