This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF80:在Cat6a上具有QAM/CAP调制的6.5Gb/s

Guru**** 2585705 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF82, DAC38RF80, ADC32RF45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/638533/dac38rf80-6-5gb-s-with-qam-cap-modulation-on-cat6a

部件号:DAC38RF80
主题中讨论的其他部件:DAC38RF82ADC32RF45

您好,

我正在尝试在双绞线Cat6a上设计一条高借方传输线路。 我希望在最佳情况下以6.5Gb/s的速率传输数据(可能会降低到3.2Gb/s)。 双绞线测量值小于10米(我还不知道电缆切断频率,但我假设它至少为500MHz)。

我看到ADSL (在第一个版本中)使用了CAP调制(无轴承振幅和相位调制),这是QAM的一种变体。 理论上,使用这种调制可以在500MHz带宽信道上获得非常大的传输数据速率。

CAP使用FIR滤波器(根平方余弦滤波器),该滤波器必须以DAC和ADC采样速率运行(此处约为5Gsps)。 因为我使用的FPGA限制为200-300MHz,所以我必须将这些滤波器外部化。 我发现多个DAC提供了使用内置窦性滤波器的可能性(例如:DAC38RF8x)

我的问题:

ADC是否也提供使用窦性滤波器的可能性(我只能看到DDC和低通滤波器)?

您是否已经看到或处理了存在此类问题的应用程序?

此致,

JNV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,JNV,DAC38RF80系列中总共有12引脚用于引脚兼容系列成员。 它们提供集成的不平衡输出或电流输出的选项,插值设置也有变化。 要研究差异,请查看产品文件夹中的描述选项卡。 您可以在其中的表格中同时查看所有12种商品。 我的建议是查看DAC38RF82,它提供电流输出,您可以绕过插值。 此致,Mark
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,JNV,作为附加信息,我不知道任何ADC提供反弦波(x)校正。 您对作为附加功能主要查找DDC功能的分析是正确的。 在某些情况下,RF采样ADC32RF45产品系列中提供了NCO等功能。 此致,Mark