请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADS1256 我正在尝试在基于不同输入负载单元的称重器件上采用TI产品1256。现在我正在为其准备软件。
当设备重新启动时,所有校准值都在更改。我使用类似这样的SPI接口进行了寄存。
状态寄存器30h 3是芯片ID 0是全部自动校准被禁用,缓冲器被禁用..
默认情况下,MUX寄存器具有01h值。请输入01
ADCON寄存器的06h增益为64
DRATE数据速率寄存器为82H 100sps
OFC和FSC正在进行不必要的自我改变
我不想进行CHIPS内部校准。
如何在不使用偏移量子选择和全刻度MULTIPLATION的情况下获取ADC数据?
我的微控制器具有128 MB 内存,在400MHz下工作。
请给我免费的数据。我有ads1256的数据表和它唯一的给出公式,没有任何部分用于禁用设备内部校准。