This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1256:ADS1256全刻度校准FSC0-FSC2

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1256

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/638219/ads1256-ads1256-full-scale-calibration-fsc0-fsc2

部件号:ADS1256

我正在尝试在基于不同输入负载单元的称重器件上采用TI产品1256。现在我正在为其准备软件。

当设备重新启动时,所有校准值都在更改。我使用类似这样的SPI接口进行了寄存。

状态寄存器30h 3是芯片ID 0是全部自动校准被禁用,缓冲器被禁用..

默认情况下,MUX寄存器具有01h值。请输入01

ADCON寄存器的06h增益为64

DRATE数据速率寄存器为82H 100sps

OFC和FSC正在进行不必要的自我改变

我不想进行CHIPS内部校准。

如何在不使用偏移量子选择和全刻度MULTIPLATION的情况下获取ADC数据?

我的微控制器具有128 MB 内存,在400MHz下工作。

请给我免费的数据。我有ads1256的数据表和它唯一的给出公式,没有任何部分用于禁用设备内部校准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Abdulkadir,

    欢迎来到TI E2E论坛!

    无论如何配置ACAL寄存器设置,ADS1256都将在重置后执行自校准。

    要恢复为标称校准值(无标度),您可以参考ADS1256数据表中的表18,在重置器件后将OFC和FSC寄存器重新编程为理想值。

    这是否能回答您的问题?

    此致,
    Chris