This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1115:ESD二极管从Ain正向导向VDD的推荐电流限制?

Guru**** 2586935 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/637904/ads1115-recommended-current-limit-for-esd-diodes-forward-conducting-from-ain-to-vdd

部件号:ADS1115

您好,

在ADS1115上,我通过电阻分压器将12V连接到Ain。 高压侧电阻器为15千欧。 在某些情况下,12伏信号可能出现在ADS1115的VDD之前,因此在VDD出现之前,我们可以通过AIN ESD保护进行~800 uA导电。

数据表指出 ,如果无法避免这种情况,Ain电流应保持在绝对最大值以下,对于所有非电源引脚,Ain电流为+/- 10 mA连续。 您能否验证此+/- 10 mA明确表示内部ESD二极管的能力?

如果是这样,则似乎<1 mA应该正常。 我在其他不能连续10 mA的设备上看到了内部ESD二极管,所以我想再次确认我是否正确理解了此数据表规范。

谢谢!

乔纳森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    乔纳森


    一般来说,输入电流< 1mA应该是正常的。 10mA最大值是指ESD二极管的并联电流。

    但是,我不会忽略绝对最大规格的其余部分。 如果您有12伏电源,即使限制通过15kΩ Ω 的电流,VDD到GND的电压是否会保持在7V以下? 如果电流进入其中一个AINx引脚,AINx是否会保持低于VDD + 0.3V?

    请注意,您希望VDD电源正常工作,以便二极管电流分流回VDD电源。 我不确定如果VDD为0V或断开时会发生什么情况。


    吴若瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Joseph:

    感谢确认ESD二极管功能的10 mA额定值。

    我不完全确定我是否会跟进您的其他问题,所以让我分享一个展示电路实施的快速图表。 顶部实例显示存在12伏电压而VDD不存在的情况(此处假设VDD = GND)。 这将违反Ain < VDD + 0.3V,因此二极管正向导电,小于800 uA。

    底部实例处于正常操作状态,FSR +/- 4.096V的典型6 Meg输入阻抗。

    顶层实例是否可接受? 基于二极管电流远低于10 mA ABS,我假设是。最大规格(加上状态仅为< 1秒,直到VDD出现),但我不确定是否还有其他因素需要考虑。

    谢谢!

    乔纳森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乔纳森

    我忘记了您还会有3.92kΩ Ω 电阻器来保持AINx低电阻。 所以您应该可以接受。 我担心12V电源会使VDD达到更高的电压。

    请注意,如果没有VDD连接,剩余的ESD二极管将是接至GND的反向偏置连接,而不是图中绘制的接至GND的正向偏置。

    吴若瑟