您好,
在ADS1115上,我通过电阻分压器将12V连接到Ain。 高压侧电阻器为15千欧。 在某些情况下,12伏信号可能出现在ADS1115的VDD之前,因此在VDD出现之前,我们可以通过AIN ESD保护进行~800 uA导电。
数据表指出 ,如果无法避免这种情况,Ain电流应保持在绝对最大值以下,对于所有非电源引脚,Ain电流为+/- 10 mA连续。 您能否验证此+/- 10 mA明确表示内部ESD二极管的能力?
如果是这样,则似乎<1 mA应该正常。 我在其他不能连续10 mA的设备上看到了内部ESD二极管,所以我想再次确认我是否正确理解了此数据表规范。
谢谢!
乔纳森