您好,
我们一直在使用ADS1299来获取一些EEG信号,但我们没有成功。 无论是电极还是硬件配置,我们似乎有点偏离了。 因此,我想得到一些可能会向我们指明正确方向的答案:
1)在数据表中,建议在通道的正输入和负输入之间使用差分电容器,在SRB1上使用参考时,建议在正输入和参考之间使用差分电容器,而不是在每个输入上使用RC滤波器。 使用这种配置,我们获得的信号只是噪声,而没有EEG,EMG或ECG信号。 但是,当我们在每个输入上都改为单个RC滤波器时,我们可以看到ECG,EMG,但不能看到EEG。 通道输出有点噪音,不是很大,但用于读取EEG的通道实际上不显示任何内容。 所以我的问题是:在每个输入和单端输入上使用RC滤波器,我们需要在每个正输入上使用RC滤波器,而在SRB1上只需要一个RC滤波器。 负输入如何? 当我们激活SRB1时,它们应该全部分流,但这些线路上的任何电阻器或电流盖都将影响此原理图?
2)输入上的RC滤波器是抗锯齿滤波器。 这些滤清器的截止频率应该是多少? 输入电阻器的最小值是多少?
3)我们如何保证通道上的噪音不会影响EEG信号? 我们有没有可以做的测试? 我们有一个EEG模拟器,我们可以用10uV的幅度读取(虽然有点困难)正弦波。
4)我们也可以使用带外导联脱落检测,但当我们选择6nA选项时,我们无法获得清晰的电阻值。 电极连接时,这些值似乎会不断地"浮动",尽管它们会发生相当大的变化(从6MOhm到110kOhm)。 这是否表示沿途可能出现问题?
5)我们在偏置引脚上使用OpenBCI原理图(偏置输出引脚上的1MOhm和1.5nF电容器连接到5kOhm的保护电阻器,然后连接到电极),尽管它可以大大降低通道上的噪声,但它无法完全去除。 之后,我们应用两种数字滤波器:50Hz (-45dB)的缺口滤波器和Butterworth带通(0.1Hz至80Hz --10dB)。 这些过滤器是否会以某种方式干扰结果?
我们一直在反复使用ADS1299的原理图,有时它很容易捕获EMG信号,特别是眼睛闪烁。 但即使这样,当涉及到EEG时,我们也没有得到任何结果。 我们使用干式活性电极。 通过对电极应用模拟器输出并检查ADS1299的输出,对电极电路进行了单独测试。 电极本身正用于其他商业应用,工作正常。 但这种混合物中的某种东西烹饪不正确。
我非常感谢你们的帮助。
路易斯