This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200EVM:支持计时评估套件?

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: TSW14J57EVM, ADC12DJ3200EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/636500/adc12dj3200evm-supporting-timing-eval-kit

部件号:ADC12DJ3200EVM
主题中讨论的其他部件:TSW14J56EVMTSW14J57EVM

我想订购其中2块评估板和相关的计时评估板,以便捕获测试信号。

此装置是否可以工作TSW14J56EVM? 或者,您是否可以推荐一个主板组合来连接到我的笔记本电脑?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,巴特

    您所需的ADC时钟频率是多少? 在时钟频率高于2700 MHz的12位原始输出ADC模式(JMODEs 0,1,2,3)中采样需要TSW14J57EVM捕获板。 使用TSW14J56EVM可以支持更低的时钟速率。

    您是否正在尝试在两台ADC12DJ3200EVM之间实现同步采样和数据采集?

    您是否指的是特定的计时评估板?

    有多种方法可以使用可用的时钟板来同步多个ADC12DJ3200EVM,但是ADC时钟频率会有一些限制,非标准配置将需要更新板载时钟设备的配置文件。 还需要进行一些涉及焊接的部件返工。

    此致,

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jim:
    感谢您提供所有信息。 在这种情况下,这是一个非常直接的应用程序。 ADC板之间无同步,最大采样率(6700MSPS),每次采集数据小于500ns,采集可以相隔数秒或数分钟,需要外部触发器,但不需要时钟



    再次感谢
    BART
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否考虑过与ADC评估配合使用的合适计时评估板,以通过外部触发器获得最大采样率?

    基本上我想像示波器频道一样使用它,没有流媒体,没有外部时钟,没有主板之间的同步。

    谢谢

    BART

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    仍然可以使用此问题的答案-任何可用的销售代表都可以帮助确定ADC评估板与哪个计时评估板一起使用,以便能够以ADC板的最大采样率运行?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,巴特

    ADC12DJ3200EVM样例时钟将自动同步到应用于CLKIN0连接器的外部10 MHz时钟(+9dBm)。 如果有2个ADC EVM由通用的10 MHz时钟源供电,则ADC样例时钟将被频率锁定。 通过功率分离器馈入的10 MHz信号发生器输出是驱动2个ADC12DJ3200EVM的CLKIN0参考输入的最简单方法。

    TSW14J56EVM之前讨论过支持触发的数据捕获,但支持的最大ADC时钟速率(12位模式)为2.7 GHz。 这将在双输入模式下为2.7 GSPS提供支持,在单输入模式下为5.4 GSPS提供支持。 触发器操作在高速数据转换器专业版用户指南 中讨论:http://www.ti.com/lit/pdf/slwu087

    TSW14J57EVM固件最终将支持触发捕获,但要到2018年第一季度某个时候才能提供。

    此致,

    Jim B