Other Parts Discussed in Thread: TSW14J57EVM, ADC12DJ3200EVM
主题中讨论的其他部件:TSW14J56EVM, TSW14J57EVM,
我想订购其中2块评估板和相关的计时评估板,以便捕获测试信号。
此装置是否可以工作TSW14J56EVM? 或者,您是否可以推荐一个主板组合来连接到我的笔记本电脑?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TSW14J57EVM, ADC12DJ3200EVM
我想订购其中2块评估板和相关的计时评估板,以便捕获测试信号。
此装置是否可以工作TSW14J56EVM? 或者,您是否可以推荐一个主板组合来连接到我的笔记本电脑?
谢谢
你好,巴特
您所需的ADC时钟频率是多少? 在时钟频率高于2700 MHz的12位原始输出ADC模式(JMODEs 0,1,2,3)中采样需要TSW14J57EVM捕获板。 使用TSW14J56EVM可以支持更低的时钟速率。
您是否正在尝试在两台ADC12DJ3200EVM之间实现同步采样和数据采集?
您是否指的是特定的计时评估板?
有多种方法可以使用可用的时钟板来同步多个ADC12DJ3200EVM,但是ADC时钟频率会有一些限制,非标准配置将需要更新板载时钟设备的配置文件。 还需要进行一些涉及焊接的部件返工。
此致,
Jim B
你好,巴特
ADC12DJ3200EVM样例时钟将自动同步到应用于CLKIN0连接器的外部10 MHz时钟(+9dBm)。 如果有2个ADC EVM由通用的10 MHz时钟源供电,则ADC样例时钟将被频率锁定。 通过功率分离器馈入的10 MHz信号发生器输出是驱动2个ADC12DJ3200EVM的CLKIN0参考输入的最简单方法。
TSW14J56EVM之前讨论过支持触发的数据捕获,但支持的最大ADC时钟速率(12位模式)为2.7 GHz。 这将在双输入模式下为2.7 GSPS提供支持,在单输入模式下为5.4 GSPS提供支持。 触发器操作在高速数据转换器专业版用户指南 中讨论:http://www.ti.com/lit/pdf/slwu087
TSW14J57EVM固件最终将支持触发捕获,但要到2018年第一季度某个时候才能提供。
此致,
Jim B