This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1293:再次提出问题,Vref和DIV之间的关系

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/636374/ads1293-question-again-relation-between-vref-and-divr

部件号:ADS1293

您好,

我想 确认一下我在第二天再次提出的以下问题。

https://e2e.ti.com/support/data_converters/precision_data_converters/f/73/t/59.814万?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=ADS1293</s>1293

根据上述POST,关于ADC (Δ-Σ 调制器)的输入电平  ,该值应低于0.74 x Vref。

但我的客户 尝试在 以下条件下进行实验,并获得了一些结果。

  -输入:正弦波5Hz,0.8Vpp (差分输入1/in2),参考电压=2.125V,VDD=3.3V  

     在这种情况下,输出信号会失真

     在这种情况下,ADC的输入电平为“0.8Vpp (+/-0.4V)*ADC=2.8Vpp 3.5 (+/-1.4V)”,小于“0.74 *2.125V=+/-1.59V”。 (1.4V <1.59V)

     在 这种情况下,为什么会发生信号失真?

     另一方面,

     如果输入电压更改为低于0.74Vpp,则失真现象消失。 (参考电压仍为2.125V。 0.74 * 3.5 = 2.59Vpp (=+/-Vp 1.295)<1.59V)

     如果Vref更改为2.4V,失真也已消失。 (输入仍为0.8Vpp。)

 我想0.74 的价值可能是关于0.58 ??  

 事实上,我不太理解输入水平...我想请您让我正确理解。

谢谢,此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Takumi-san,

    感谢您的提问,请原谅我的延迟。 我需要与Brian商议,他在您之前的岗位上帮助过您。

    数据表中+/-400mV (= 0.58 *参考值/增益)的限值比Brian以前给您的限值(0.74 *参考值/增益)更保守。 0.74 *参考/增益的限制来自设计文档。 超过此限制,delta-sigma调制器将变得不稳定,数据将无效。 在0.58 Vref / gain和0.74 Vref / gain之间,数据将是有效的,但delta - sigma调制器的性能将会降低,您的输出信号将包含额外的失真。 这可能是您的客户观察到的情况。

    为了保持调制器的稳定性和最佳性能,请将输入电压保持在低于数据表中给出的限值(0.58 *参考/增益)。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan-san,Brian-san,

    非常感谢你们的热情支持!!

    我能很好地理解。

    很抱歉,我对Brian San给我的上一篇文章的回答不是很了解...

    此致,