您好,
我想 确认一下我在第二天再次提出的以下问题。
根据上述POST,关于ADC (Δ-Σ 调制器)的输入电平 ,该值应低于0.74 x Vref。
但我的客户 尝试在 以下条件下进行实验,并获得了一些结果。
-输入:正弦波5Hz,0.8Vpp (差分输入1/in2),参考电压=2.125V,VDD=3.3V
在这种情况下,输出信号会失真。
在这种情况下,ADC的输入电平为“0.8Vpp (+/-0.4V)*ADC=2.8Vpp 3.5 (+/-1.4V)”,小于“0.74 *2.125V=+/-1.59V”。 (1.4V <1.59V)
在 这种情况下,为什么会发生信号失真?
另一方面,
如果输入电压更改为低于0.74Vpp,则失真现象消失。 (参考电压仍为2.125V。 0.74 * 3.5 = 2.59Vpp (=+/-Vp 1.295)<1.59V)
如果Vref更改为2.4V,失真也已消失。 (输入仍为0.8Vpp。)
我想0.74 的价值可能是关于0.58 ??
事实上,我不太理解输入水平...我想请您让我正确理解。
谢谢,此致,