Other Parts Discussed in Thread: TSC2004
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TSC2004 大家好,
我的一个客户正在考虑将TSC2004用于他们的下一个产品。 然后,他们对 设备的QFN封装(RTJ)提出了以下问题。
问题:在设备数据表的第5页上,我们可以在PIN配置部分看到QFN封装的1号和20号引脚之间的一个矩形标记。
问题1. 矩形是否 位于包装的顶部? 还是底部与其它针脚相同?
问题2. 矩形是否使用某些墨水打印? 或者是否有金属而不是墨水?
问题3. 如果矩形位于底部且为金属,它是否连接到任何内部节点? 例如,AGND或DGND节点。
问题4: 是否需要为矩形连接准备任何印刷电路板地面图案?
问题5. 如果问题4的答案为"是", 则必须将土地模式连接到哪个节点?
非常感谢您的回复。
此致,
中井和谷。