This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2004:TSC2004 QFN封装上1号引脚附近的矩形标记是什么?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TSC2004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/636280/tsc2004-what-is-the-rectangle-mark-placed-near-by-no-1-pin-on-qfn-package-of-tsc2004

部件号:TSC2004

 大家好,

 我的一个客户正在考虑将TSC2004用于他们的下一个产品。 然后,他们对  设备的QFN封装(RTJ)提出了以下问题。

问题:在设备数据表的第5页上,我们可以在PIN配置部分看到QFN封装的1号和20号引脚之间的一个矩形标记。

问题1.  矩形是否 位于包装的顶部? 还是底部与其它针脚相同?

问题2. 矩形是否使用某些墨水打印? 或者是否有金属而不是墨水?

问题3. 如果矩形位于底部且为金属,它是否连接到任何内部节点? 例如,AGND或DGND节点。

问题4: 是否需要为矩形连接准备任何印刷电路板地面图案?

问题5. 如果问题4的答案为"是", 则必须将土地模式连接到哪个节点?

 非常感谢您的回复。

 此致,

 中井和谷。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kazuya

    引脚1和20之间的矩形标记是帮助确定零件方向的可视参考;它是包装顶部的印刷标记,不用于电气目的或进行任何电气连接。 有关印刷电路板封装的QFN引脚布局的尺寸,请参阅TSC2004数据表第55-57页。


    最适合您和客户,
    Manuel Chavez
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Manuel:

    非常感谢您的迅速回复。 您的回复对客户和我们都很有帮助。

    此致,
    中井和谷。