This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E08:DRDY挂起到高电平,CS固定在低电平

Guru**** 2608385 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131E08, ADS131E08EVM-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/647509/ads131e08-drdy-hang-to-high-level-with-cs-fixed-at-low-level

部件号:ADS131E08

我们开发了一个带有ads131e08的电路板,但在第1级的脉冲测试(IEC 6.1万-4-4)中存在问题,数据就绪引脚在高级别挂起,直到我们发送硬件重置, 我们发现,如果我们在较低级别修复CS,我们就可以解决问题,但如果我们在测试期间使用它与设备进行通信,我们就会遇到问题。 我们正在使用起始针脚启动转换,并使用RDATA命令检索结果,但CS固定为LOW时会出现相同的行为。 似乎DRDY在某种程度上与SPI端口相关,尽管数据表中写入了这些内容。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Giovanni!

    欢迎来到我们的e2e论坛! 很遗憾听到您在使用ADS131E08时遇到问题! 根据给定的信息,很难准确指出问题的确切内容。 在脉冲测试期间,寄存器可能存在数据损坏-在执行硬件重置之前,您是否尝试过读回寄存器,以验证它们是否按您最初的预期方式进行了编程?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们进行了调查,发现配置是维护的,经过进一步调查,我们发现CS上的噪音导致读取错误的数据,这有时会使设备处于不同的工作模式, 在我们的应用程序中,每625us发送一个RDATA命令,每32个周期发送一个RDATA,接着是RREG命令,但如果我们将DIN固定在低水平,则问题会得到解决,因为DRDY遵循启动脉冲频率。 在以下图片中清晰明了(绿色CLK,粉红色DIN,DRDY青色,CS黄色),我们将CS (以模拟重现问题)保持在低级别,AD两个连续RREG命令锁定设备,因为DRDY在下一个周期固定在高级别。 设备在重置前保持锁定状态。
    有什么建议可以解决这个问题? 我们是孤立的,我们有了CS的拉手。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Giovanni,

    您能否放大其中一个序列,以便我更好地了解DIN SCLK和DOUT?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    很抱歉,我们没有更好的收购,因为DIN,SCLK,DOUT更好,但我们隔离了问题,设备锁定,因为读取的命令与我们想要的命令不同,这是由CS和DIN信号的故障引起的。 您是否有任何准则或建议来减少突发事件对SPI通信的影响? 如果我们只是在RDATAC模式下使用DIN读取数据,一切都正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Giovanni,

    您可以向SPI控制线路添加可能的少量过滤。 如果您想分享您的原理图,我们可以提出建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是示意图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好,

    我需要对p/n ADS131E08IPAGR (8通道,24位,同时采样,Δ-Σ ADC)附近的PCB布局(接地平面和迹线)进行紧急说明。

     

    a)     如果是双层PCB,请指明布局的处方(或图表)吗?

    b)     如果是4层PCB,请指明布局的处方(或图表)吗? 在这种情况下,建议将3.3V平面和地面平面放置在何处? 在外部图层还是内部图层? 请说明制造商的建议吗?

    请尽快告诉我。 很紧急。

    每一个澄清,我都将听从你的意见。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Giovanni,

    对于双层板,您可以按照数据表中ADS131E08的布局示例操作(图69)。 在该图中,底层将是一个地面平面,顶层用于将迹线路由到芯片。 您可以在ADS131E08EVM-PDK用户指南(从第32页开始)中看到四层布局示例。 我还看到我从来没有在滤波方面给你们回过(对此感到抱歉)-你可以在CS引脚上添加一个串联电阻,电阻为100欧姆,然后将一个33pF电容器接地。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    早上好,Tom,
    非常感谢您的回答。

    关于2层布局示例(数据表的图69),您能否指出制造商为实现底层而提供的建议?

    关于"评估板"数据表(第32页及以下)中的4层示例布局,您能否指出哪一层是内部层的接地层和VDD层? 为了避免误解,请指明放置位置(VDD平面,GND平面和信号)。 请在下面填写
    顶层>>>..................
    内部第1层>>>>>..........................
    第2层内部>>>..................
    底层>>>..................
    您能否指明制造商对PCB布局的建议?

    非常感谢您的支持。

    请尽快告诉我。 很紧急。

    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Giovanni,

    大多数印刷电路板设计软件允许您定义接地平面和电源平面。 通常这些组件位于内部层,ADS131E08EVM-PDK就是这样。 那里的积纸箱是:

    顶层>>>.................. 信号
    内部第1层>>>>>.......................... 接地(分段到数字和模拟区域)
    第2层内部>>>.................. 功率(分为3.3V,5V,+/-2.5V区域)
    底层>>>.................. 信号

    对于ADS131E08EVM-PDK,内部的第1层和第2层被定义为'negative plane'(负平面)。 这意味着您在用户指南第33页看到的所有黑色内容都不是铜-当制作主板时,白色区域将通过电气方式连接在一起,黑色区域将不含铜,或与电源和接地隔离。 黑色线条将主要数字内容的区域与主板的敏感模拟区域隔开。

    对于2层板,您的PCB设计包应允许您定义一个区域,以创建铜浇注或填充,并将其分配给特定的网名,如GND。 在这种情况下,铜将是‘正的’,PCB设计软件将知道将注入/填充连接到与定义网相关的引脚/垫上,并清除所有不是的引脚/垫。

    对于具体的制造建议,主要由最终设备/应用程序管理。 您可以查看IPC-A-610和/或IPC-A-600以了解更多详细信息。 如果它只是用于一般实验室用途的通用主板,您可以与您的PCB原型制造商联系,看看他们是否有适合自己特定工艺环境的特定建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好,

    我还有一个关于部件号的问题:ADS131E08。

    在 µF 28 (VCAP1)上,数据表指示将一个22 µ F电容器置于AVSS。  

    为电容器搜索"0805"外壳格式,我可以选择:

    A) 22uF 16V;公差10 % ;温度特性:X5R (-55至+85°C,±15 %)

    B) 22uF10V;公差20 % ;温度特性:X7S (-55至+125°C,±Ω 22 %)

     

    您建议使用哪种电容器? X5R的容差较小,但最高温度为+85°C? 或者具有更大容差值但最高温度为+125°C的X7S?

    更重要的是有利于电容值精度或温度范围? 我们需要保证55°C的环境温度。

     

    请尽快告诉我。

     

    此致。

     

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Giovanni,

    如果您主要关心的是55`C,我会选择更严格的容差- X5R选项。