This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5463EVM:短时脉冲波形干扰

Guru**** 2600545 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS5463EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/650189/ads5463evm-glitching

部件号:ADS5463EVM
主题中讨论的其他部件: TSW1400EVM

您好,

现在我正在使用 ADS5463EVM,并将LVDS输出连接到Xilinx Zynq SoC芯片。 我将所有LVDS输出转换为单端,并在Zynq器件内启用了终端电阻器。 我在没有和延迟的正边中读取ADC输出,但输出信号有很多故障。  

1) 这些故障的原因是什么? 是否可能与阅读时间相关? 你有什么建议?

2)我知道ADC输出正在改变 干式的每一个边缘,哪一个是读取两个边缘上FPGA内部数据的最佳解决方案?

谢谢!

Amir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃米尔

    有关如何使用两个时钟边缘的FPGA捕获数据的示例,请参阅随附的文档。

    此致,

    Jim

    e2e.ti.com/.../ADC-data-timing-with-FPGA.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Jim,

    但我可以理解第3个寄存器的原因,以及如何将偶数和奇数数据分配给ADC OUTCLK的第4个寄存器?

    您能否进一步解释此原理图?

    此致,

    Amir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim:

    当我看到ADS 5463EVM的输出时,输出中有一些非连续波形。 实际上,我在Zynq芯片内使用了差分至单端缓冲器,将所有输出转换为 单端,然后将这些信号直接连接到Zynq SOC的输出引脚,因此我使用数字逻辑分析器捕获了输出, 它显示在没有输入时存在一些间断。下图显示了无ADC输入的输出(EVM板上的J11打开)

    下面 的图片 是缩放的其中 一个不连续的。

    正如您所看到的,在一个时钟周期内,所有位同时都有相同的变化,较低的信号是干信号。 我不知道原因是什么,你怎么看?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃米尔

    时钟的采样速率是多少? 如果使用较慢的时钟速度,是否会出现此问题?

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在这个实验中,时钟频率是220MHz,并且在低于和高于此时钟速度时都存在相同的问题,当然,这些不连续的频率密度也在增加。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim,您收到了我的信息吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃米尔

    是的,我们正在对此进行研究。 IF输入频率和振幅是多少? 您是否在时钟和IF输入上都使用过滤器?

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃米尔

    您的数据跟踪有多长时间? 它们是否与P/N和配对的长度相匹配? 您是否尝试过使用两倍于干速率的时钟来捕获数据? 在这种情况下,您只能使用这种更快时钟的下降边缘(如果它满足FPGA内部的设置和保持时间)。 有关 输出定时的详细信息,另请参阅数据表的第36页。    

    此致,

    Jim   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim:

    我知道您有 适用于TSW1200的Verilog或VHDL代码,您可以为我发送此代码吗? 也许它可以解决更多的问题作为一个例子。

    此致,

    Amir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃米尔

    我们使用TSW1400EVM捕获和显示此EVM的数据结果。 您可以在TI网站上的该产品文件夹下下载固件。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim,

    根据以下链接,TI在 TSW1200捕获卡上使用Xilinx FPGA,您的大学  Richard P已将此代码发送给您的客户。

    e2e.ti.com/.../119.8754万

    请检查此页面。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃米尔

    TSW1200的支持时间更长。 您是否需要此主板使用的固件? 如果是,我可以尝试找到它。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不是固件,我只需要Verilog或VHDL代码即可用于TSW1200捕获卡。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TSW1200-Source-Serial-v1p5.zipe2e.ti.com/.../TSW1200-Source-Parallel-DDR-ver1p6.zipAmir,1200,

    固件通常与Verilog或VHDL源代码关联。 我附上了我能找到的内容。 希望这有所帮助。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim:

    非常感谢您的附件,我使用的IDDR与您的固件相同,但在IDDR之后,我尝试将PSO和边缘数据分配到一个寄存器,但 我无法确定您是否有任何解决方案?

    此致,

    Amir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃米尔

    我们所有的固件开发人员都与其他客户问题和新产品的开发工作紧密相连。 我会向他们提出请求,请他们查看此事,但建议您同时联系当地的Xilinx FAE,看看他们是否可以提供任何帮助。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim:

    我可以使用静态计时解决方案捕获400MHz的ADC输出。现在我要使用500MHz捕获,但对于500MHz的静态计时剂量不起作用,我必须使用动态校准来捕获正确的数据, 我对动态校准没有任何想法,您对此主题有什么来源吗? 或者,您能否为我简要介绍 动态校准?

    非常感谢,

    Amir