请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DAC3171 您好!
我的问题是DAC3171 模拟输出 伪信号非常差。 我使用DDR-7位模式 DAC_CLK=216MHz, DATA_CLK=216MHz,FPGA提供8MHz DDS正弦波;
我 的注册信息如下:
00:06EC 01:403E 02:3F80 03:0001 04:0000 05:0000 06:0000 07:FFFF 08:6000 09:8000 ;
频谱是跟随的
现在 我发现 reg05的状态不正确,dataclk和fifo不正确,但 输出模拟是正确的。 读取reg 0x05:3F40
任何人 都能帮我吗? 谢谢!