请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADS1298RECGFE-PDK 主题中讨论的其他部件:ADS1298R,
在我们的工作中,我们使用ADS1298R和MMB0。为了加载我们的文件,我们使用ADS1298REVM工具。
这里有两 个ADS1298R ECGFE RevB,我们通过开发工具为两个ADS1298R提供相同的寄存器设置,如下所示:
因此,当我们删除任何导联时,它应显示为导联脱落状态。
仍有一个电路板对所有导联作出正确响应,而另一个电路板对V3,RA,LA导联脱落检测没有响应。
那么我们如何解决这个问题呢?
更多的问题是,如果我们想要在出厂时重置ADS1299R,那么我们如何在不使用开发工具重置它的情况下执行此操作。