尊敬的支持团队:
我们的客户正在考虑将LMP9.2066万用于3.5G宏单元应用。
他们正在研究设备的安全性,并对LMP9.2066万的FETDRV输出电压有疑问。
它们在GAN模式下使用LMP9.2066万 (VSSB=-5V)。
有关驱动GAN电源FET的FETDRV输出电压的问题。
问题1.
在GAN模式下,没有电压施加到VDD和VIO,而-5V仅施加到VSSB。
DRVEN引脚为GND级别。
在这种情况下,始终输出-5V作为FETDRV的输出?
问题2.
在只对VSSB施加-5V电压的状态下,也会对VDD和VIO施加推荐电压。
DRVEN引脚为GND级别。
在这种情况下,FETDRV输出是否会上升到接近0V (GND电平)?
问题3.
VDD电压或VIO电压从正常电压应用到VDD,VIO和VSSB的状态关闭。
在这种情况下,FETDRV输出是否会上升到接近0V (GND电平)?
此致,
Hiroaki Masumoto