This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP9.2066万:有关使用GAN模式时FETDRV输出电压的问题

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/651788/lmp92066-questions-about-fetdrv-output-voltage-when-using-gan-mode

部件号:LMP9.2066万

尊敬的支持团队:

我们的客户正在考虑将LMP9.2066万用于3.5G宏单元应用。
他们正在研究设备的安全性,并对LMP9.2066万的FETDRV输出电压有疑问。
它们在GAN模式下使用LMP9.2066万 (VSSB=-5V)。
有关驱动GAN电源FET的FETDRV输出电压的问题。

问题1.
在GAN模式下,没有电压施加到VDD和VIO,而-5V仅施加到VSSB。
DRVEN引脚为GND级别。
在这种情况下,始终输出-5V作为FETDRV的输出?

问题2.
在只对VSSB施加-5V电压的状态下,也会对VDD和VIO施加推荐电压。
DRVEN引脚为GND级别。
在这种情况下,FETDRV输出是否会上升到接近0V (GND电平)?

问题3.
VDD电压或VIO电压从正常电压应用到VDD,VIO和VSSB的状态关闭。
在这种情况下,FETDRV输出是否会上升到接近0V (GND电平)?

此致,
Hiroaki Masumoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hiroaki-san,

    我会研究这些问题。 由于美国的假日季,回复可能会延迟,但我希望下周能得到您的回复。

    谢谢!
    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul-San,

    我期待着听到你的意见。

    此致,
    Hiroaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Masumoto-san,

    我对延迟答复表示歉意。 Paul本周在一场贸易展上已不在办公室,因此他的许多支持线程都遇到了延迟。 同时,我本人和其他一些应用工程师将在明天尝试为您提供回复。

    否则,Paul将于周一返回办公室,继续处理此主题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howdy Masumoto-San

    为了补充我的同事的意见,我认为在以下链接有一个类似的问题:

    e2e.ti.com/.../239.7277万

    数据表的第7页显示了DRVEN引脚的VIH和Vil电平,因此,驱动这些引脚时,为确保正确操作,应在其他电源之前建立VIO。  建立VIO后,如果您希望安全地为设备供电,则可以将这些引脚驱动为低电平,并将DAC输出驱动为VSSB。

    需要注意的是,当VDD加速时,DAC输出上有一个小的通电瞬时,如数据表的图50所示。  因此,建议的功率定序是VIO,VDD以及功率放大器的最后一个电源,在VDD通电瞬时通过后,功率放大器应逐渐增加。

    此致,

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroaki-san,您好!

    很抱歉收集此数据的过程中出现延迟。  请参阅图像捕获,了解不同的条件。

    Q1:VDD=VIO=~0V,VSSB =-5V,DRVEN = GND

    在这种情况下,FETDRV遵循VSSB电源至-5V。

    问题2:VDD=VIO=5V,VSSB =-5V,DRVEN = GND。   

    情况1:同时打开电源:

    在这种情况下,FETDRV也跟随VSSB电源。

    案例2:VSSB已建立,VIO和VDD在VSSB之后提供:

    FETDRV保持在-5V。

    问题3:VSSB和VDD,VIO已建立,VDD和VIO已禁用

    在这种情况下,FETDRV也会停留在VSSB。

    作为补充案例:

    问题4:VIO和VDD保持打开,VSSB已禁用:

    FETDRV跟随VSSB并转至0V。

    如果您的询问得到了回答,请告诉我。

    谢谢!

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul-San,

    感谢您的善意回复。
    这是我的调查结果。

    我会向我的客户解释。

    此致,
    Hiroaki Masumoto