部件号:TSW1406EVM
我计划使用DAC3482 (2通道,1.25 GHz. DAC)。 我计划使用TSW1406板对其进行评估,该板具有64K样品存储器。
在购买之前,我遇到了一些问题:
1. DAC3482评估板中是否有DAC3482或DAC3484芯片? 设计文件显示DAC3484。
2.我想将2个任意信号下载到TSW1406的64K内存中,并 定期输出它们(在缓冲区结束后,它返回到第一个样本,依此类推)。 有可能吗?
3.我希望在 2个输出端获得这2个信号,而不需要在X4插值时在它们之间进行混合(或在这2个信号之间进行任何其他操作)。 有可能吗?
我查看了数据表,发现粗搅拌器可以禁用。 但是,我不确定 当禁用混音器时,我是否仍然可以进行X4内插?
(我 注意到可禁用焦化混音器(CMIX),但我看不到如何禁用FMIX?)
4.是否可以禁用NCO (数字控制振荡器)?
如果您能快速回复,我将不胜感激。 我必须在2天内做出决定。