This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1406EVM:TSW1406EVM + DAC3482EVM

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC3482, DAC3484

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/656819/tsw1406evm-tsw1406evm-dac3482evm

部件号:TSW1406EVM

我计划使用DAC3482 (2通道,1.25 GHz. DAC)。 我计划使用TSW1406板对其进行评估,该板具有64K样品存储器。

在购买之前,我遇到了一些问题:

1. DAC3482评估板中是否有DAC3482或DAC3484芯片? 设计文件显示DAC3484。

2.我想将2个任意信号下载到TSW1406的64K内存中,并 定期输出它们(在缓冲区结束后,它返回到第一个样本,依此类推)。 有可能吗?

3.我希望在 2个输出端获得这2个信号,而不需要在X4插值时在它们之间进行混合(或在这2个信号之间进行任何其他操作)。 有可能吗?

我查看了数据表,发现粗搅拌器可以禁用。 但是,我不确定 当禁用混音器时,我是否仍然可以进行X4内插?

(我 注意到可禁用焦化混音器(CMIX),但我看不到如何禁用FMIX?)

4.是否可以禁用NCO (数字控制振荡器)?

如果您能快速回复,我将不胜感激。 我必须在2天内做出决定。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Aronii
    我们已收到您的问题。 明天会有人回复。
    此致,
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    明天就结束了... 我们已经是在问题被提出但没有得到答复的3天之后。
    我们需要通过这款DAC投标一个大型项目,如果我们今天没有一个合适的答案,您将失去数千个芯片的销售机会。
    我确信您有更多的紧急任务,但我们必须在星期一之前投标,无论是使用TI芯片还是使用Analog Devices芯片。
    因此,由您决定...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aroni,

    DAC3482上应该有DAC3482设备。 EVM将支持这两个部件。 这就是为什么有四项产出。 我已在实验室中运行您的设置。 您可以 使用此设置生成两个任意信号。 使用附加的模式文件,我在CHB上生成100MHz的输出音,在CHC上生成50MHz的音。

    您可以使用x4插值滤波器运行两个输出。 请记住,IF信号必须是<< 0.4 x输入数据速率,因为此滤波器的BW。

    您可以禁用FMIX和NCO。 写入0x8002以添加0x02将禁用两者。 位4启用NCO,位6启用FMIX。

    此致,

    Jim

    e2e.ti.com/.../100MHz_5F00_CHB_5F00_50MHz_5F00_CHC.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的详细回复! 我真的很感激。
    我们也处于相同的情况... 新年,新预算和新合同...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jim,

    在阅读您的答案后,我购买了2个EVM板,但它们不工作。 我向TI支持部门提出了一个问题,另一位名叫Yusuf的工程师回答了我,说这两块板不能一起工作。
    我不知道谁是对的? 我在购买这2块主板之前询问过您,从您的回答中,我了解到操作这2块主板(最高1 GHz)应该没有任何问题。
    你能告诉我他们是否一起工作吗?
    我检查了TSW1406设计文件,其中有32条LVDS线。
    此外,我下载了TSW1406评估软件后,它识别了卡,然后才可以选择DAC3482 (而不能选择其他的)。
    你能拿这两张卡检查一下吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aronii,

    哪些确实不起作用? 您提到"无法选择其他选项"。 您还尝试使用其他哪些产品? TSW1406EVM应与高达1.25Gsps的DAC3482EVM配合使用。 您测试DAC的速率是多少? 是否可以发送 DAC GUI的屏幕快照? 您可以提供的信息越多,我们可以为您提供的帮助就越多。

    此致,

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim,

    我们正在使用这些电路板,但没有下一个时钟。 跳线JP5的针脚2和3短路。 我们还在DAC3482 软件中选择了它。

    我们在一个通道上下载一个正弦波文件,在另一个通道上下载DC文件。 我们将2路输出J6和J3直接连接到示波器。

    我们希望在一个信道上看到正弦波,而在另一个信道上看不到任何内容。

    我们的董事会运作方式如下:

    1.将DAC 3482和TSW1406板连接到USB。 DAC板也连接到+6V电源。

    2.在DAC软件中,我们选择顶部的DAC3482 (黑条)。

    3.然后使用默认文件(DAC3482_FDAC_1228p8MHz_4xint_NCO_30MHz_QMCon -1228 -附加)执行“加载注册”。

    4.现在我们更改为外部时钟(Control -> Manual_PRI_In,我们更改为Manual_SEC_In)。

    5.我们会"发送全部"

    在TSW1406软件上,我们执行“DAC”,然后选择DAC3482 (左侧)

    然后我们下载随附的CSV文件。 在"数据速率"上,我们输入了307.2 MHz (我们尝试了较低频率-没有效果)

     然后我们会发送。

    我附上所有屏幕的所有图片+文件+主板图片(请检查跳线设置是否正确)。

    CSV文件已更改为TXT

    感谢您的帮助,

    Avie2e.ti.com/.../3312.DAC3482_5F00_FDAC_5F00_1228p8MHz_5F00_4xint_5F00_NCO_5F00_30MHz_5F00_QMCon.txte2e.ti.com/.../SINE-WAVES.TXT</s>3482 1228

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aronii,

    我刚刚验证了此设置可与TSW1406EVM和DAC3482EVM配合使用。 请参阅随附的文档。

    此致,

    Jim

    e2e.ti.com/.../DAC3482_5F00_EXT_5F00_DAC_5F00_CLK_5F00_1228.8M.pptx</s>1228.8

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim,

    我们没有外部时钟源。 我们希望将PLL独立于CDCE6.2005万芯片与板载19.2 MHz时钟配合使用,并以大约1000 MHz的频率运行DAC。 您能否告诉我应该更改什么(跳线和"Manual_SEC_IN"设置除外)?
    您是否可以尝试在没有外部时钟的情况下运行它?
    我们还想禁用内部混音器。

    谢谢!
    AVI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim,

    我们已等待8天,等待您的回复。 我们的项目陷入困境。 其他人能帮忙吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CDCE7.201万 -抱歉输入错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aronii,

    很抱歉耽误你的时间。 我们目前正在处理您的请求,希望第二天左右能为您提供一些服务。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aroni,

    板载晶体为19.2M,EVM上的PLL是具有固定反馈除法器值的整数PLL。 基于晶体和固定反馈分频器,不可能生成1G的Fdac。 我们可以得到的最接近的是Fdac =983.04M,它已经有 一个与 片上时钟选项一起使用的配置文件。 如果您需要1000M的Fdac, 您需要 用20MHz的晶振或可以整数为1000M的东西来替换板载19.2MHz。 如果 您决定使用此路由,我们可以 帮助 生成所需的配置文件。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim,

    好,983.04 MHz正常。 如何操作? 我已将设置屏幕的所有图片发送给您。 不管用。

    为了使其正常工作,我需要做些什么改变?

    如果您能快速回复,我将不胜感激。 我很久以前就给你发送了照片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aronii,  

    以下是有关如何设置所需配置的简要指南。  

    用于在983.04MHz时为DAC计时的配置文件已附加到此POST,因此您不必更改任何设置。 但是,只是为了以防我提供了GUI设置的图片,以便您验证配置文件是否在您的端工作  

    Yusufe2e.ti.com/.../DAC3482-Internal-Clock-Operation.pptxe2e.ti.com/.../DAC3482_5F00_FDAC938p04MH_5F00_NCO_5F00_50M.txt</s>3482

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    很抱歉我的回复延迟了,我们正在逾越节假日+一些紧急事项。

    我们使用AD3482软件试用了您的文件。 与您发送的文件相同+遵循您的说明。 我们得到了一些毛线组合的几个正弦波:

    但是,如果我们对DAC3484软件执行相同的操作,则会获得正弦波:

    您可能会看到50 MHz的正弦波。

    但是,如果再次按下此复选框:

    我们得到2个正弦波:

    现在我们都知道硬件可以正常工作,但我们也知道我们不知道如何操作...

    为什么它不能与DAC3482软件配合使用?

    为什么在DAC 3484软件中单击此复选框后更改波形?

    我们需要了解DAC3482 BOARs的确切操作方式+精确初始化,因为我们不能使用评估板来执行项目。 我们必须从FPGA发送准确的参数。

    希望您能给出详细的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否确定要更改CDC选项卡中的Y3分隔符? 您看到的失真通常是由于DAC和FPGA之间的时钟问题造成的。


    您能否制作PPT,向我展示您正在逐步执行的操作。 包括硬件设置,DAC GUI设置以及CDC设置的图片。

    优素福
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../REGS1.TXTHelloYusuf,

    我看到您没有像我一样使用TSW1406主板。 我无法像您那样定义64K复杂样本。 最大样本数为32K -实数或复杂。

    您是否可以使用TSW1406电路板并尝试相同的电路板? 我附加了我的安装文件-可能是我做错了。

    我现在得到了一些正弦波,但它们的10 % 比我输入的频率要低!

    我输入50 MHz -我获得45 MHz。 我输入80 MHz,得到72 MHz。完全正确。

    您能告诉我为什么?

    还有一个问题没有得到回答:

    所附的设置文件是否正是DAC3482寄存器的初始化? 注册地址是否为+值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    检查并验证您的DAC时钟和数据速率是否符合要求。 数据速率= Fdac/插值。

    是的,我会再看一次,但需要几天时间才能回复您。

    优素福