This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC9881EVM-PDK:连接错误

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: DXP, DAC9881, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/651532/dac9881evm-pdk-connection-error

部件号:DAC9881EVM-PDK
主题中讨论的其他部件:DXPDAC9881USB2ANY

我尝试在运行Win 7 x64的2台不同计算机上测试EVM板。

按照用户指南,我在插入USB连接器之前安装了DXP 2.0。 只要插入或重置主板,我就可以在设备管理器上看到VISA驱动程序。

NI-VISA司机是1.0。

但是,DXP总是说:

当我启动该实用程序时,它无法下载文件:

此外,DXP用户指南中还指出:“当DXP应用程序加载时,驱动程序将从NI-VISA更改为WINUSB驱动程序,如图9所示,该驱动程序在设备管理器中显示为DXP。” 此步骤不会发生。

我正在使用EVM随附的电源,并且使用随附的电路板-没有更改任何跳线。 我尝试使用2根不同的USB电缆,至少4个不同的USB端口。

如果此信息 有帮助, 我到目前为止尚未连接任何外部模拟电源。 MMB0是D版,BOM是E版。我也尝试在兼容模式下运行DXP。

此外,我在两台计算机上都安装了LabVIEW 2016。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Thiago:

    感谢您的查询。 请2.0 从以下位置安装“DXP-supportpackage-DX.0.exe”,然后连接:

    ftp.ti.com/.../

    执行此步骤后,您应在"DAC"菜单中获取设备列表。

    此致,
    Uttam sahu
    精密DAC应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Uttam:

    感谢您的回复,但仍然不能。

    我安装了软件包。

    一旦插入/重置主板,它就会加载固件:

    然后它会一直等待USB设备:

    很快就会出现超时:

    我在超时之前尝试设置模型。

    共有2个DAC9881:

    如果我选择第一个,我会收到以下错误信息:

    程序终止。

    如果我选择第二个选项,SW控件已启用,甚至可以单击"运行ADC",波形图开始移动:

    但它仍在等待USB设备,并且在我超时后不久。

    如果我重新扫描设备,它会扫描,然后显示扫描完成,但没有什么真正好的结果...

    奇怪的是,每当开关出现故障时,数字显示屏上会出现以下符号:

    那是什么?? 有缺陷的9,有缺陷的5或只有缺陷?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Thiago:

    您的大部分观察都是正确的。 我认为DAC9881文件有缺陷,导致错误6056。 但您可以忽略该文件并使用其他文件。 但是,我有点担心另一个错误"等待USB设备"。 由于此软件(DXP)有点旧,有时在少数操作系统配置上会失败。 您能否告诉我您的系统配置? 如果您可以访问其他系统,您可以尝试在其他PC上运行,看看是否正常工作。 在Win 7上对其进行了测试。

    如果您有LabView,请尝试在没有LabVIEW的机器上安装。 有时,我们在某些版本中看到了一些失败。

    不过,我们仍在设法解决这个问题,因此,我现时未必能够提供一个防于欺骗的解决办法。

    由于假日季的原因,我们的响应可能会很慢。 请多多包涵。

    此致,
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Uttam:

    我的系统配置是i7-2600k,16 GB DDR3,Win7 x64旗舰版SP1,MB ASUS P8Z68-V-PRO-Gen3,这款电脑具有LabVIEW 2016完整版。

    如上所述,NI-VISA驱动程序正常,但DXP驱动程序失败。

    我尝试了i73770,8 GB DDR3, Win 7 x64专业版SP1,(几乎)全新安装,MB Asus H61M-A/BR,未安装LabVIEW或NI软件。

    现在,在最后一台计算机上,DPX找到了硬件并连接到它。 出现“正在创建引用”消息,所有其他消息都正常。 我在列表中选择了第二个DAC9881,然后在加载后不久,所有控件都变为零,我无法更改任何控件。 滑块/控件保持在零(Hz,伏特等)

    我可以单击“运行DAC”,正弦值运行,但没有真正发生任何事情。 单击Run ADC (运行ADC)后,MMB0上的7位数字显示显示了我之前发布的奇怪符号。

    此外,设备信息也会被破坏:

    我怀疑这可能是用户无法更改任何内容的原因。

    此外,我还发现了主板随附的出厂设置中的一些错误。 仔细检查用户指南,它似乎也有一些不一致之处。 不过,我会打开一个新的话题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里是 :e2e.ti.com/.../65.2047万

    我不得不说,EVM运行其基本功能所需的时间比预期的要长。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Howdy Thiago,

    为了补充我的同事的观点,我还要指出,各种LabVIEW运行时引擎或库安装会干扰此软件包将包含的较旧安装,这种情况并不少见。 可能值得从您的PC卸载LabVIEW,或者尝试在未安装任何LabVIEW的另一台PC上进行操作。 在执行过程中,DXP程序很可能会调用较旧的安装包,因为系统上有较新的安装包,所以这些安装包可能尚未安装。

    此致,
    马特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt,您好!

    感谢您的参与!

    请注意前面的评论,我说我在没有LabVIEW (或其他NI运行时引擎)的第二台PC上尝试过。 在该计算机上,我看到DXP启动时出现DXP驱动程序(来自NI-VISA驱动程序),但随后发生了我上面描述的错误通信。

    为了安全起见,我刚刚卸载了NI中的所有内容,驱动程序,引擎,整个内容-尽管所有这些文件的创建日期显示它们是上周创建的。 我还卸载了DXP,然后重新安装了它。  

    我遇到了同样的错误:它连接到主板,我从DAC菜单中选择了第二个DAC9881,它创建了64个引用,加载DAC,然后失败。 请参阅我之前上传的屏幕。

    到目前为止,我看到的唯一解决方案是将第三台计算机引入游戏,并设置全新的WIN安装,但嘿,这对EVM来说似乎是一个很重的要求,您同意吗?

    请告诉我是否还有其他有用的信息。

    顺便提一下,您能否提供完整的LabVIEW项目? 也许如果我从LV运行它,而不是使用运行时引擎,事情可以按预期工作...在LV中使用(工作)示例也会使生活变得更轻松。

    此致,

    Thiago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howdy Thiago,

    请参阅以下主题并告诉我结果。

    e2e.ti.com/.../219.5743万

    可能如上所述,这是一个USB驱动程序问题。

    此致,

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Thiago:

    非常开心的新年!!

    很抱歉上周不可用。 您说的没错,要使EVM正常工作,您必须完成上述所有步骤。 我们对此感到非常抱歉。 MMB0平台现在已经相对较旧了。 我们已制定了迁移到新版本的路线图,但时间表尚未最终确定。 由于不同软件组件中的不匹配,我们有时会遇到一些客户遇到的问题,例如您的问题,我们会尽最大努力为其提供支持。

    除了Matt在上一篇文章中提到的内容外,我们没有其他源代码。

    如果您需要我们方面的任何具体支持,请告知我们。 我应该能够在另一个平台上创建一个测试代码并向您提供示例,但可能需要一些时间才能完成。 请告诉我您是否满意。

    感谢您指出用户指南中的不一致之处。 我将从你们的另一个思路来研究这些问题。

    此致,
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Thiago:

    我认为问题已经解决了。 我正在关闭线程。 如果您认为未完成,您可以重新打开它。

    此致,
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt,您好!

    没错。 谢谢! 安装该驱动程序后,主板似乎连接到末端,没有错误,因此现在我可以更改设置并按预期运行SW。 但是,当我用示波器检查输出时,输出信号仍然没有任何真实信号。 只有噪音。 即使添加DC级别也不会更改任何内容。

    所有耗材,接地和参考似乎都正确无误。 嗯,还没有。 我会再次检查它们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Uttam:

    祝您和所有TI员工新年快乐!

    正如我在上面发布的那样,Matt建议的驱动程序受到了冲击,但我在输出时仍然没有信号。 我会再次检查所有内容,然后再回来。 我现在很可能会遇到这个问题。 :D

    "我应该能够在另一个平台上创建一个测试代码并向您提供样本,但完成该过程可能需要一些时间。 如果您对它感到满意,请告诉我。"

    这当然会有帮助。 我们实际上从TI,DAC和ADC购买了4个PDK,我们需要就我们的应用做出决定(根据数据转换阶段,有3种产品)。 为此,我们当然需要评估每种产品的性能。 因此,(验证过的)测试代码无疑是受欢迎的。 如果对您来说没问题,它很可能是LV,但打开代码,以便我们可以查看和详细说明。 请您告诉我您需要多长时间,以便我重新安排我们目前的阶段。

    我在以前的Matt的帖子中没有找到任何源代码,只有DXP支持软件包和驱动程序。 我错过了什么?

    感谢您的帮助!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Thiago:

    我们有另一个控制器,称为USB2ANY。 我可以支持Python代码。 对您来说这样可以吗?
    或者,如果您对C代码满意,您可以从TI.com获取TIVA Launchpad,我将能够支持连接和软件。

    我需要大约一周的时间来生成代码。 但您还需要硬件。 因此,如果您告诉我您的偏好,我们可以继续。

    此致,
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Thiago:

    您对此有任何更新吗?

    此致,
    Uttam