主题中讨论的其他部件:DXP, DAC9881, USB2ANY
我尝试在运行Win 7 x64的2台不同计算机上测试EVM板。
按照用户指南,我在插入USB连接器之前安装了DXP 2.0。 只要插入或重置主板,我就可以在设备管理器上看到VISA驱动程序。
NI-VISA司机是1.0。
但是,DXP总是说:
当我启动该实用程序时,它无法下载文件:
此外,DXP用户指南中还指出:“当DXP应用程序加载时,驱动程序将从NI-VISA更改为WINUSB驱动程序,如图9所示,该驱动程序在设备管理器中显示为DXP。” 此步骤不会发生。
我正在使用EVM随附的电源,并且使用随附的电路板-没有更改任何跳线。 我尝试使用2根不同的USB电缆,至少4个不同的USB端口。
如果此信息 有帮助, 我到目前为止尚未连接任何外部模拟电源。 MMB0是D版,BOM是E版。我也尝试在兼容模式下运行DXP。
此外,我在两台计算机上都安装了LabVIEW 2016。