我在自己的样本PCB板上测试ADS54J54的SFDR。 采样率为480MHz,输入 正弦波形的频率为10MHz,100MHz和230MHz。 10MHz的SFDR还可以。 但当频率为100MHz和230MHz时,有许多正电分量。 和-FS/2~FS/2之间的正齿轮的位置 是 (M*FS/+ N*FN)。 我认为这些刺激是从另一个尼奎斯特的狂热中折叠起来的。 但我不知道为什么。
在测试ADS54J54时,请注意以下事项。
1.在ADS54J54的模拟输入中插入带通滤波器。 中央频率= 100MHz/230MHz。 BW = 10MHz。 HD2和HD3处的约束大于60dB。 通过频谱分析仪测量的高阶谐波幅度非常小。 所以我不认为刺激来自输入正弦波。
2.在建立JESD204B之后,我关闭LMK0.4828万B的SYSREF输出。
3.我对PCB板的噪声进行采样,没有其它耦合频率信号。
现在,100MHz的SFDR更好,但并非完美,SFDR = 81.1dB。 230MHz的SFDR太可怕了。 SFDR = 74.15。 我真的不知道刺激来自哪里。