请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADS1014 在“线程: ADS1015”中讨论的其他部件
我的客户想使用ADS1014来检测热敏电阻器的温度吗? 如果没有其它组件,是否可以实现?原理图是什么样子? 非常感谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我的客户想使用ADS1014来检测热敏电阻器的温度吗? 如果没有其它组件,是否可以实现?原理图是什么样子? 非常感谢!
千焦耳,
我还需要更多有关系统的信息。
1.他们要测量的温度范围是多少? 这一点很重要,因为热敏电阻的电阻对冷值或热值时的温度非常敏感。 即使使用线性化电阻器,限制范围也可能有助于测量的绝对温度准确度。
2.这是NTC热敏电阻还是PTC热敏电阻? 您是否有他们打算使用的部件号?
3. 3.3V电源的精确度如何? 电阻测量精度取决于ADC的增益误差,但也取决于3.3V电源的精确度。 如果3.3V电源不准确,则最好使用2通道器件(如ADS1015),并使用比例测量在10k电阻器和热敏电阻上进行测量。
吴若瑟