This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1014:可以使用ADS1014检测热敏电阻

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1014, ADS1015

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/652438/ads1014-is-possible-to-use-ads1014-to-detect-thermistor

部件号:ADS1014
在“线程: ADS1015”中讨论的其他部件

我的客户想使用ADS1014来检测热敏电阻器的温度吗?   如果没有其它组件,是否可以实现?原理图是什么样子? 非常感谢!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,KJ:

    当您询问与热敏电阻'无其它组件'一起使用的ADS1014时,您是指某种类型的放大器还是其它有源组件? 热敏电阻需要某种激励,通常来自恒定电流源或使用参考电阻器的电压源。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom,您好!

    是的,由于该区域的问题,我的客户计划使用VCC作为热敏电阻的电压源,精确度为1度,根据您的经验,是否可能? 是否需要热传感器进行校准? 我知道它是基于源和热敏电阻的准确度。但我想知道如何计算它作为评估。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    千焦耳,


    最终精度取决于电路的设置方式,计划使用的温度范围以及激励设置方式。 他们是否有初步的示意图或电路拓扑? 如果我们知道他们正在计划做什么,则更容易评论电路的准确性。

    有关他们如何计划设置示意图的任何信息都将很有帮助。


    吴若瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图如下所示,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    千焦耳,

    我还需要更多有关系统的信息。

    1.他们要测量的温度范围是多少? 这一点很重要,因为热敏电阻的电阻对冷值或热值时的温度非常敏感。 即使使用线性化电阻器,限制范围也可能有助于测量的绝对温度准确度。

    2.这是NTC热敏电阻还是PTC热敏电阻? 您是否有他们打算使用的部件号?

    3. 3.3V电源的精确度如何? 电阻测量精度取决于ADC的增益误差,但也取决于3.3V电源的精确度。 如果3.3V电源不准确,则最好使用2通道器件(如ADS1015),并使用比例测量在10k电阻器和热敏电阻上进行测量。

    吴若瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    千焦耳,


    我有一段时间没有收到您的回复。 您是否将我的问题传递给客户,或者他们是否能够找到不同的解决方案?

    我担心的是,在进行热敏电阻测量时存在许多错误来源,要获得测量的准确性,需要进行更多的工作来识别和减少错误来源。

    如果您的客户找到了工作准确的解决方案,那么我很乐意对其进行审查。 如果没有,我将等待响应,但我可能很快就会关闭该线程。 如果您有后续问题,您可以通过帖子回复。 如果线程已关闭,请启动另一个帖子。


    吴若瑟