请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADS8568EVM-PDK 大家好,ADS8568EVM-PDK的其中包含TOW部件1. ADS8568EVM和2.XEM3010在这两个部件中,第一个ADS8568EVM非常适合我的应用,但第二件事XEM3010对我没有用处,所以我只能获得ADS8568EVM,这样我就可以将该板与Arty artix7.... FPGA接口 请给我一些解决这个问题的办法
谢谢你