This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8568EVM-PDK:ADS8568EVM-PDK的一半要求

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8568EVM-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/648917/ads8568evm-pdk-half-requirement-of-the-ads8568evm-pdk

部件号:ADS8568EVM-PDK

大家好,ADS8568EVM-PDK的其中包含TOW部件1. ADS8568EVM和2.XEM3010在这两个部件中,第一个ADS8568EVM非常适合我的应用,但第二件事XEM3010对我没有用处,所以我只能获得ADS8568EVM,这样我就可以将该板与Arty artix7.... FPGA接口 请给我一些解决这个问题的办法  

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sharan,

    我们正在对此进行调查,并将回复给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sharan,
    ADS8568EVM是整个PDK套件的一部分,不能单独销售和发货。 如果您不想购买完整的PDK套件,您可以使用ADS8568EVM-PDK User Guide中的原理图设计自己的主板。 谢谢。

    此致
    戴尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dale Li
    感谢您的建议,这很有帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dale Li,

    我知道我可以使用ADS8568EVM-PDK用户指南中的原理图设计自己的主板,但在设计之后,我可以使用artix7 FPGA连接它吗? FPGA具有附加支持,但EVM是否可以与它配合使用? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sharan,
    EVM的原理图无疑是您自己设计的良好参考,如果您可以满足ADC数据表中计时和数字接口的要求,则可以使用任何FPGA/CPU。 TI.com上提供了最新的在线培训资源,介绍了如何正确设计前端电路以驱动SAR ADC,请查看此链接:
    training.ti.com/ti-precision-labs-adcs

    谢谢。
    此致
    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dale Li
    谢谢,非常有帮助