This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:使用此部件检测EEG信号的查询

Guru**** 2593980 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299, CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/652337/ads1299-inquiries-of-using-this-part-to-detect-eeg-signals

部件号:ADS1299
主题: CC2530中讨论的其他部件

大家好,这个咨询来自deyisupport (E2E社区的中文版),请帮忙解决,谢谢。

我购买了ADS1299 EVM套件,并使用 外部MCU测试了心电图(ECG)模拟器和实际心电图信号。 但目标是测试脑电图(EEG)信号,下面有一些问题:

1.使用CC2530与ADS1299匹配。 当通过串行端口将采集数据传输到PC时,MATLAB会随着频率的增加,以更慢和更慢的速度处理数据。 我想知道我应该使用MATLAB还是应该使用CC2530而不是更好的处理器?

偏差 功能。 目前,1299EVM套件未使用偏置功能,这将如何影响信号解码? 测量像EEG这样的精度信号时是否需要使用偏置?

3.关于ADS1299的一些文章使用SRB2作为参考的单端输入,为什么不选择差动输入? 数据表显示使用SRB1作为参考的单端信号。 SRB1和SRB2有何区别? 当选择其中任何一个时,我是否只能更改 寄存器或我是否需要更改PIN? (因为参考板只有SRB1直接连接到输入)

期待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,James:

    您的第一个查询可能更好地转至CC2350团队。 对于问题2和问题3,我们的ADS1299专家本周将与家人和朋友一起度过愉快的假期,并将在他们返回时为您提供一些附加信息。 通常,偏置功能会驱动患者的共模电压,SRBx输入为所有通道提供了一个共同的参考点。 SRB1连接到INxP输入,而SRB2连接到INxN输入。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,James:

    我只想澄清SRB1和SRB2之间的区别:

    SRB2连接至正信道输入(INxP),可为每个信道单独配置。 此针的一个使用示例是动态选择不同的电极作为"参考"电极。 所选信号可以连接到SRB2引脚,进行缓冲,并 通过SRB1路由回其他通道。

    SRB1连接至负极通道输入(INxN)。 启用SRB1时,所有负极通道输入都连接到SRB1针脚上的信号。 如上所述,有时这用于将单个参考电极布置到所有通道。 由于SRB1设置会影响所有通道,因此如果一个或多个通道用于单独的差分测量,您可能不想使用它。

    此致,