主题: CC2530中讨论的其他部件
大家好,这个咨询来自deyisupport (E2E社区的中文版),请帮忙解决,谢谢。
我购买了ADS1299 EVM套件,并使用 外部MCU测试了心电图(ECG)模拟器和实际心电图信号。 但目标是测试脑电图(EEG)信号,下面有一些问题:
1.使用CC2530与ADS1299匹配。 当通过串行端口将采集数据传输到PC时,MATLAB会随着频率的增加,以更慢和更慢的速度处理数据。 我想知道我应该使用MATLAB还是应该使用CC2530而不是更好的处理器?
偏差 功能。 目前,1299EVM套件未使用偏置功能,这将如何影响信号解码? 测量像EEG这样的精度信号时是否需要使用偏置?
3.关于ADS1299的一些文章使用SRB2作为参考的单端输入,为什么不选择差动输入? 数据表显示使用SRB1作为参考的单端信号。 SRB1和SRB2有何区别? 当选择其中任何一个时,我是否只能更改 寄存器或我是否需要更改PIN? (因为参考板只有SRB1直接连接到输入)
期待您的回复。