This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1293EVM:干式电极的导联脱落检测

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1293, ADS1293EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/652673/ads1293evm-lead-off-detection-for-dry-electrode

部件号:ADS1293EVM
主题中讨论的其他部件:ADS1293

您好,

 我使用了用于干电极的ADS1293 EVM。 干   电极的导联脱落检测功能不能正常工作。但一次性电极的检测功能正常。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Prabhu,

    欢迎来到我们的e2e论坛,感谢您对ADS1293的关注! 您能否告诉我们您使用的电极之间有何区别? 我可以假设一次性的部件不干燥,但如果您可以提供一些部件号,我们可能会让您了解您的端发生了什么
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我正在将ADS1293EVM与 定制干电极(硬钎焊金属镀金5 mm 直径电极)配合使用。

    有时不会将电极放在胸部。 OUT LDO寄存器状态表示存在导联,ERROR_LOD (0x18) ,OUT LDO [5:0]-[0万]

    导联脱落检测寄存器设定:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Prabhu,

    您可以尝试的两件事是更改直流导联脱落比较器的阈值和导联脱落电流幅度。 不同的电极可能具有不同的阻抗。 您可以在ADS1293数据表的第24页上阅读有关导联脱落的更多信息。