This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8028:重复模式需要ADS8028分钟CS高时

Guru**** 2790985 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8028

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/648353/ads8028-ads8028-min-cs-high-time-required-in-repeat-mode

部件号:ADS8028

专家,您好:

我的客户正在重复模式下使用ADS8028对模拟信号进行采样。

虽然我们发现如果在每个SPI周期之间将CS高时间设为几百ns的水平,ADC采样数据将显示错误,这意味着返回的ADC代码与模拟信号不能很好地匹配。

如果我们将每个SPI周期之间的CS运行时间从几个ns的hundereds增加到几个Us,我们就不会看到返回此ADC错误代码。

根据我们的数据表,最小CS高时间为6ns,如下所示

在重复模式下,我对TI EVM上的SPI计时进行了测量:

整体定时包括:第一个SPI周期写入控制寄存器,第二 个SPI周期等待转换完成,第三个SPI周期和随后的周期连续读回重建的ADC代码,如下所示:

第一个SPI周期和第二个SPI周期之间的CS高时间为2us,如下所示:

第二个SPI周期和第三个SPI周期之间的CS高时间很长,~26us如下所示:

以下SPI周期之间的CS高时间约为150ns:

我是否可以再次与您确认重复模式下每个SPI周期之间的CS高时间是否有任何特殊要求?

感谢您的提前帮助!

纱线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Yarn,

    我正在研究这件事,并将很快回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Yarn,

    我将直接与您联系以了解更多信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Yarn,

    总结我们的电子邮件主题:

    电路的问题是,根据所使用的采样速率,电容器未完全稳定(在给定扫描中对单个通道进行多次采样)。 可以通过几种不同的方式改善沉降:

    1)由于两次扫描之间的等待时间较长,因此可以使用更大的电容器(您提到使用100 nF和10k系列电阻),这将允许在单次扫描中多次转换的通道上精确沉降。

    2)保留较低值的电容器,但不要多次读取单个通道。 相反,扫描所有输入通道,而无需重读任何单通道,从而使充电桶电容器有足够的时间稳定下来。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Evan:

    非常感谢您在解决我的问题时给予的巨大帮助!

    感谢

    纱线