请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:PGA970 尊敬的TI团队:
请提供2.5 kHz中心频率的BPF滤波系数以及2.01万和250 Hz的标准带宽。
此外,我还想了解一些有关如何设置带宽的建议。 我认为中心频率应该与波浪形产生的激励频率相匹配,对吗? 为了什么目的/使用案例,我必须选择/更改带宽,250 Hz与20 Hz或反之的优势是什么? 选择适当带宽设置的准则是什么?
感谢您提供过滤器设置和建议!
此致,
Jörn