This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA970:2.5kHz滤波器系数和关于BPF设置的建议

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/660425/pga970-filter-coefficients-for-2-5khz-and-advice-on-bpf-setting

部件号:PGA970

尊敬的TI团队:

请提供2.5 kHz中心频率的BPF滤波系数以及2.01万和250 Hz的标准带宽。

此外,我还想了解一些有关如何设置带宽的建议。 我认为中心频率应该与波浪形产生的激励频率相匹配,对吗? 为了什么目的/使用案例,我必须选择/更改带宽,250 Hz与20 Hz或反之的优势是什么? 选择适当带宽设置的准则是什么?

感谢您提供过滤器设置和建议!

此致,

Jörn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jorn:

    我将产生这些效应,并在本周结束之前回到你们那里。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Scott:

    有没有为我准备好的效应剂? 关于BPF设置的建议如何?

    此致,

    Jörn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jorn:

    因为我是商务旅行,所以很抱歉耽误了我的时间。 下面是一个应用说明,讨论将带通滤波器与LVDT传感器信号调节配合使用:

    在非线性或失真信号链中,不仅在载波频率处,而且在载波频率为0rad和2x及更高时,都有重要的分量。 选择以载波频率(如您所述波浪形生成的频率)为中心且带宽不会在载波频率+/-范围内衰减的带通滤波器,信号频率将大大降低这些次要组件的影响。

    因此,您可以根据波浪频率选择中心频率,并根据预期的最大信号频率选择带宽。

    系数如下:

    CF BW B1. 回答2 解答3.
    2500 20. 0.0041万E FFF3CC FFF7C4
    2500 100 0.1495万 FFE357 FD6D6
    2500 250 0.0336万E FFC483 FF9923
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Jörn:

    这也已转移到电子邮件支持,因此我将关闭此线程。

    此致,