This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1191:CM输入计算

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: INA333, ADS1191, ADS1298, ADS1292, ADS1291

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/650132/ads1191-cm-input-calculation

部件号:ADS1191
线程中讨论的其他部件:INA333,ADS1298ADS1292ADS1291

您好,

我正在尝试在信号链中使用ADS1191,它具有一个负载单元桥接器和INA333。 我正在尝试计算器件所需的CM,但对ADS1191数据表中的公式和示例感到困惑:

如果我采用AVDD =3V,增益=6,Vmax_diff = 350mV,AVSS = 0V。

 3V - 0.4V - 1.05V > CM >0V + 0.4V + 1.05V

1.55V > CM > 1.45V

在ADS1298 数据表中,0.4V的值更改为0.2V ,然后使用示例和公式。 我想检查 ADS1298是否正确,或者ADS1191中的方程式是否正确,但示例中的答案是否错误。

我正在尝试了解如何设置ADS1191在设置INA333的CM输出方面的CM输入。

我将使用AVDD =5V和增益12。

根据ADS1191数据表中的方程4计算得出的最大差动电压为336mV。 给定内部4.033Vref 和增益=12

最大值(INP-INN)<(参考值/增益)-->最大值(INP-INN)< 4.033V/12V  --> 最大值(INP-INN)= Vmax_Diff = 336mV  



获取该数字并插入ADS1298数据表中的CM方程:

如果我采用AVDD =5V,增益=12,Vmax_diff = 336mV,AVSS = 0V。

 3V - 0.2V - 1.05V > CM >0V + 0.2V + 1.05V

 2.784V > CM > 2.216V



这意味着我可以将CM设置为在中端电源(2.5V)上的单端实施,并且CM的信号摆幅为336mV,从而满足要求。



这种理解是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Dakotah,

    ADS1292与1191属于同一系列,并且在数据表中还具有0.2 V。 在与另一位工程师交谈后,我们认为0.2 V是正确的。 我们正在对其进行验证,我们需要与设计团队沟通。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt,

    谢谢。 期待找到正确答案。  

    然后,我可以停止对为什么不能让简单的公式发挥作用的担心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Dakotah,

    仅确认0.2 V正确。 ADS1291和ADS1191之间没有模拟变化。 希望这能有所帮助!