线程中讨论的其他部件:INA333, ,ADS1298, ADS1292, ADS1291
您好,
我正在尝试在信号链中使用ADS1191,它具有一个负载单元桥接器和INA333。 我正在尝试计算器件所需的CM,但对ADS1191数据表中的公式和示例感到困惑:
如果我采用AVDD =3V,增益=6,Vmax_diff = 350mV,AVSS = 0V。
3V - 0.4V - 1.05V > CM >0V + 0.4V + 1.05V
1.55V > CM > 1.45V
在ADS1298 数据表中,0.4V的值更改为0.2V ,然后使用示例和公式。 我想检查 ADS1298是否正确,或者ADS1191中的方程式是否正确,但示例中的答案是否错误。
我正在尝试了解如何设置ADS1191在设置INA333的CM输出方面的CM输入。
我将使用AVDD =5V和增益12。
根据ADS1191数据表中的方程4计算得出的最大差动电压为336mV。 给定内部4.033Vref 和增益=12
最大值(INP-INN)<(参考值/增益)-->最大值(INP-INN)< 4.033V/12V --> 最大值(INP-INN)= Vmax_Diff = 336mV
获取该数字并插入ADS1298数据表中的CM方程:
如果我采用AVDD =5V,增益=12,Vmax_diff = 336mV,AVSS = 0V。
3V - 0.2V - 1.05V > CM >0V + 0.2V + 1.05V
2.784V > CM > 2.216V
这意味着我可以将CM设置为在中端电源(2.5V)上的单端实施,并且CM的信号摆幅为336mV,从而满足要求。
这种理解是否正确?