主题中讨论的其他部件: REF5025
您好,
我的设计中有一个ADS7953,而且在EMI腔室中进行EMC测试时出现了一个故障,该测试过程看起来是1MHz时的BCI。 芯片出现故障,导致所有信道都适用于该范围的say 50 % (几乎就像存在偏移)。 那么,参考电压似乎被打乱了吗? 原因是什么?
需要注意的是: REF5025输出了一个稳定的2.5V电压,布局如数据表中所示,我有4个未使用的通道,上面有RC滤波器网络,但它们是浮动的。
如果我更换芯片开机自检故障,一切都正常,因此似乎芯片中有些东西被弄乱了。
如何提高我的设计的稳健性,以在BCI中生存下来?
谢谢!
Josh