This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7953:EMI放弃参考?

Guru**** 2600545 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7953

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/653629/ads7953-emi-throws-off-reference

部件号:ADS7953
主题中讨论的其他部件: REF5025

您好,

我的设计中有一个ADS7953,而且在EMI腔室中进行EMC测试时出现了一个故障,该测试过程看起来是1MHz时的BCI。  芯片出现故障,导致所有信道都适用于该范围的say 50 % (几乎就像存在偏移)。  那么,参考电压似乎被打乱了吗?  原因是什么?

需要注意的是: REF5025输出了一个稳定的2.5V电压,布局如数据表中所示,我有4个未使用的通道,上面有RC滤波器网络,但它们是浮动的。

如果我更换芯片开机自检故障,一切都正常,因此似乎芯片中有些东西被弄乱了。

如何提高我的设计的稳健性,以在BCI中生存下来?

谢谢!

Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Joshua,

    在REF5025的输出和ADS7953的参考输入之间,您连接了哪些无源组件(电阻器和/或电容器)?

    您能否确认REF5025在测试过程中提供稳定的2.5V电压? 整个系统是否在开机自检失败后(在重置后且未受到EMI的影响)?

    偏移量是多少? 在测试过程中,输入是否可能发生变化?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Evan:

    我有10uF,6.3V X7R陶瓷和22uF 10V X7R陶瓷接地。  我无法检查2.5V的电压,但在测试后,2.5V是稳定的。  但是,整个系统的所有值都将永久"偏移"。  它似乎已被About 50 % (关于设备)关闭。  当我更换ADS7953时,一切都恢复正常。

    另请注意,+VBD = 5V。

    以下是示意图:

    以下是布局:

    谢谢!

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Joshua,

    您的示意图和布局似乎未成功上传。 请尝试再次附加它们吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Evan:

    复制并粘贴到此Web表单似乎不起作用,因此我尝试使用"附加"按钮。  请告诉我他们是否通过了。

    谢谢!

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Josh:

    感谢您的耐心等待。 我正在与几位同事合作,我们有几个问题要问,以帮助我们澄清问题的根源:

    1)故障是否是永久性的,并且只能通过更换部件来解决(与关闭并重新打开部件相反)?
    2)重写至范围选择寄存器位后问题是否消失?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Evan:

    故障是永久性的,因为只能通过更换部件来解决。  所以当我更换零件时,一切都正常。  但我担心这部分似乎容易受到影响。

    谢谢!

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Evan:

    你有什么建议吗?  我们在2周内回到电极室,所以我唯一能想到的是将浮动引脚接地,因为如果它们未接地,它们可能会受到大量电流注入的影响(像天线一样工作)?

    谢谢!

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Josh:

    感谢您的耐心等待,我一直在与几位同事讨论芯片BCI失败的可能原因。 可能是设备中的某项导致范围设置为2*Vref,这看起来像是50 % 偏移。

    -在BCI之后测试器件时,当您注意到50 % 的偏移时,您是否记得转换是在0-2.5V范围内还是在2.5 -5V范围内?
    -在BCI之后测试参考时,您注意到它仍然输出2.5V,测量参考输出时ADC是否仍处于连接状态?

    对于浮动销,最好将其接地。 我不相信这会有什么不同。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Josh:

    我将关闭此线程,因为我们正在处理一封电子邮件。 如果在您的下一次测试中,结果与第一次测试不同,请通过此处或电子邮件告知我们。 我期待着得到回复。